请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54424 主题中讨论的其他器件: TPS54824
您好!
你好。 客户正在寻找 TPS54424RNVR 的替代方案 、我建议使用 TPS54824RNVR 。
但是、对于其当前构建、他们是否可以采用内插板方法?
他们考虑在 TPS54424与任何其他库存中的降压转换器之间放置一个0.8mm 厚的 PCB。
这是为了启用他们的软件测试活动、并且只适用于当前的构建。
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特