This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:在4MHz 以外的频率下驱动时的效率

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229535/tps54a20-efficiency-when-driven-at-frequencies-other-than-4mhz

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家

我想了解在4 MHz 以外的频率下驱动时的效率。

该 EVM 安装到4MHz、效率为62%、但在7MHz 和10MHz 以及在每个频率下运行时、效率会发生什么情况?

在上述情况下、我认为效率可能会很低、但如果我将其应用于 VG+、效率会提高吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gomi:

    没错、7MHz 和10MHz 时的效率将会低于4MHz 时的效率。
    但应用 VG+绝对会在所有情况下提高效率。

    以上内容解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Bolurian。
    您是否有7MHz 和10MHz 的效率数据?

    此外、频率只能选择为4/7/10、如何从 Rssfsel 的值确定频率?

    是否可以将其设置为6.8MHz 或9.7MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到效率数据、但您可以使用 Webench 工具来估算效率(仅适用于4MHz 和7MHz):

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=4CF9C08D9C4BC94C

    以下是如何通过 rss/fsel 设置频率:

    请注意、这些表中提到的频率是每相位的、因此总频率乘以2。

    仅当通过将外部时钟连接到 SYNC 引脚来覆盖内部频率时、才能以6.8MHz 或9.MHz 运行。

    如果以上内容解决了您的问题、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。

    我问问题时态度不好。

    是否可以计算开关频率?

    由于电阻值的8个模式突然出现、我想知道当该值的电阻连接到 Rssfsel 时、电阻值为什么变为4/7/10MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电阻器值与开关频率没有线性或简单的公式关系。
    使用模拟比较器将电阻器值与表中定义的值进行比较、并提供数字"是"或"否"结果。
    然后内部逻辑相应地设置配置。

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Bolurian。

    它由比较器决定。

    我了解。

    非常感谢您这么清楚地教我。

    感谢您的持续支持。