This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Calibration:Voltage:Cell # Gain

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230247/bq76942-calibration-voltage-cell-gain

器件型号:BQ76942

1.我想知道如何才能得到 标称电芯电压增益12120?

如果 ADC 计数为2^16、根据计算公式、电芯电压为电芯增益1.212V。

哪一个与"电池测量的有效满量程数字范围为5×VREF1、"不匹配?

您能帮助解释一下下面的公式吗? 还有 ADC 增益。

2.芯片出厂时所有的校准默认值是否都​​相同?

因为当客户通过 BQ studio 读取寄存器值时、单元格增益 与12120存在一些偏差。

值将为12117、12122。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    1.虽然文本内容有点不清楚,但 在计算时需要考虑到这些值是有符号的16位值。 如果您考虑此因素、则它应在可接受的范围内。 请参阅 表2-2    BQ769x2校准和 OTP 编程指南(修订版 A) 应用手册的说明。 删除了部分中的  2.2电芯电压增益校准  有关这些电池增益设置和一般校准的更多信息。

    2.校准默认值不相同。 对于任何给定板、这可能因芯片而异、甚至因电池而异。 因此、在填充的校准值上看到小偏差是正常现象。

    此致!  

    -Luis Torres