This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N-MIL:LM337H/NOPB;怀疑由于接触盖子主体而发生故障

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230018/lm337-n-mil-lm337h-nopb-suspected-failure-due-to-touching-the-lid-body

器件型号:LM337-N-MIL

在放大器应用中、即的电压稳压器  LM337H/NOPB 输出级 触摸车身外壳的金属盖、然后 导致 故障: 此电压稳压器之间短路 LM337H/NOPB 输出级 和盖子车身外壳。 它会导致单元的电压降。 单元的工作电压为15V。 电压降至6V 左右。  

我们需要建议、是的  金属主体 输出电压 LM337H/NOPB 输出级 如果接触其他元件/金属元件、可能会导致短路?  因为根据我们的理解、组件主体应该是电感的、而不是导电的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amira、

    我找不到 LM337H/NOPB 的 MB 结构图、但通过查看 LM337LMX/NOPB 来查看建立的连接、情况是器件的 GND。 通过改变器件 GND 的电位、您可以看到运行差异。 这可能会导致输出电压下降或增加、具体取决于 GND 规划 e 的移动方式。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、感谢您的回复。  

    但是、当 稳压器 LM337H/NOPB 的金属体(如下图所示)接触其他金属元件时、是否会导致短路?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amria:

    由于人体与 GND 之间存在连接、VOUT 不会短接至 GND、但是的、通过短接任何平面都会导致问题。 在这种情况下、GND 短路会导致平面发生漂移、并且在发生短路时可能会增加电流。

    此致、

    John