This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23126:PMP23126设计说明请求

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227917/pmp23126-pmp23126-design-note-request

器件型号:PMP23126

尊敬的 TI 员工:

您能帮助我们提供一些关于带有源钳位的 PSFB 的书面设计说明吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生:  

    我已经请原设计师分享一些细节,请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Active-Clamping-Calculations.xlsx

    尊敬的郭先生:

    我附上了一个 Excel 数据表、可以帮助确定合适的钳位电容。 对于该设计、我们通常在 SR 漏极电压的上升沿和 ACL FET 的导通之间留出一定的延迟、以使 ACL FET 更好地实现 ZVS。 我发现在工作台上测量延迟并在代码中设置延迟会更简单(这由 psfbpcmc_user_settings.h 中的 PSFB_acl_deadband_RED_initial 控制)。 您还需要确保对于峰值电流模式控制、电流测量会消隐、因为 ACL 会给变压器电流带来一些失真。 这意味着在观察用于峰值电流模式控制的电流之前、您需要确保最小占空比以允许 ACL 完成。

    此致、

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    表示感谢!