This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:查询电池产品组中应用 BQ27542的周期数

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230098/bq27542evm-inquiry-about-cycle-count-in-the-battery-product-group-to-which-bq27542-is-applied

器件型号:BQ27542EVM

我们收到了有关应用 BQ27542的电池产品组周期数的查询、因此我们要进行查询。

在之前(2017)就电量监测计 IC 中的周期数联系 TI 后收到的回复如下。

-------------------------------------------------------

(TI 回复)
‘。[TI] bq27542具有 CycleCount (0x2A、0x2B)寄存器、它表示循环次数、基于"通过的充电"、不仅包括充电中的通过电流、还包括放电模式下的通过电流。 它不需要完全充电或完全放电。
2. CycleCount ()的工作基于累积的电流,包括充电和放电的两个方向。 ‘、当"传递电荷"达到 Design Capacity 的两倍时(阈值可配置)、它会进行计数、这意味着即使在部分充电/放电的情况下、它也仍然会计数。 简而言之、客户无需担心 Cyclecount、因为它在任何用例中都能正常工作。

3.对于数据表中描述的"累积放电>= CC Threshold 时发生一个周期"的情况、解释与上述传递的电荷相同。
如果通过了电荷、由于会检查两个充电/放电方向、因此 CC Threshold (= Design Capacity %)会设置两次、而在累积放电的情况下、仅考虑放电、因此 CC Threshold 的标准(= Design Capacity %)将增加周期计数。

-------------------------------------------------------

进行了额外的查询、由于额外检查了数据表(TRM)、确认其陈述如下。

6.1.1.2周期计数记录电池已经经历的周期数。
当累积放电≥CC 阈值时、会产生一个周期。
该值在 CycleCount()中报告。

6.1.1.3周期计数阈值
该值将 CycleCount()递增。 当电量监测计累积足够的放电容量等于 CC Threshold 时、它会将 CycleCount ()递增1。
该放电容量不必是连续的。
积累放电的内部寄存器不会在任何时候被清除、除非内部累加寄存器等于 CC Threshold 并递增 CycleCount ()。
通常将其设置为 Design Capacity 的90%左右。

上面的情况表明、在设计容量的90%(CC 阈值)放电后、周期计数增加、对于通过的电荷、显示 CC Threshold x 2已设置、但该器件甚至未在数据表中。 我不明白。
请对此事作进一步解释。

1.通过的电荷和累积的电荷之间的差异。
2、实际仪表 IC 设计的不同之处如下。
除外)设计容量:2900mA、CC 阈值:2610mA
a.如果是通过的电荷:
b.在累积排放的情况下:

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    累计放电是计算的总放电。 这将忽略之间的任何小电荷。