我们收到了有关应用 BQ27542的电池产品组周期数的查询、因此我们要进行查询。
在之前(2017)就电量监测计 IC 中的周期数联系 TI 后收到的回复如下。
-------------------------------------------------------
(TI 回复)
‘。[TI] bq27542具有 CycleCount (0x2A、0x2B)寄存器、它表示循环次数、基于"通过的充电"、不仅包括充电中的通过电流、还包括放电模式下的通过电流。 它不需要完全充电或完全放电。
2. CycleCount ()的工作基于累积的电流,包括充电和放电的两个方向。 ‘、当"传递电荷"达到 Design Capacity 的两倍时(阈值可配置)、它会进行计数、这意味着即使在部分充电/放电的情况下、它也仍然会计数。 简而言之、客户无需担心 Cyclecount、因为它在任何用例中都能正常工作。
3.对于数据表中描述的"累积放电>= CC Threshold 时发生一个周期"的情况、解释与上述传递的电荷相同。
如果通过了电荷、由于会检查两个充电/放电方向、因此 CC Threshold (= Design Capacity %)会设置两次、而在累积放电的情况下、仅考虑放电、因此 CC Threshold 的标准(= Design Capacity %)将增加周期计数。
-------------------------------------------------------
进行了额外的查询、由于额外检查了数据表(TRM)、确认其陈述如下。
6.1.1.2周期计数记录电池已经经历的周期数。
当累积放电≥CC 阈值时、会产生一个周期。
该值在 CycleCount()中报告。
6.1.1.3周期计数阈值
该值将 CycleCount()递增。 当电量监测计累积足够的放电容量等于 CC Threshold 时、它会将 CycleCount ()递增1。
该放电容量不必是连续的。
积累放电的内部寄存器不会在任何时候被清除、除非内部累加寄存器等于 CC Threshold 并递增 CycleCount ()。
通常将其设置为 Design Capacity 的90%左右。
上面的情况表明、在设计容量的90%(CC 阈值)放电后、周期计数增加、对于通过的电荷、显示 CC Threshold x 2已设置、但该器件甚至未在数据表中。 我不明白。
请对此事作进一步解释。
1.通过的电荷和累积的电荷之间的差异。
2、实际仪表 IC 设计的不同之处如下。
除外)设计容量:2900mA、CC 阈值:2610mA
a.如果是通过的电荷:
b.在累积排放的情况下:
请检查。 谢谢你。