This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:内部 MOSFET 的 RDS (on)/电阻是多少

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180, BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230392/bq24076-what-is-the-rds-on-resistance-for-internal-mosfets

器件型号:BQ24076
主题中讨论的其他器件:BQ25180

数据表只指出 bq24076能够提供"5A"持续电流输出、而非内部电池 FET 的 RDS (ON)。 我将其与 bq25180数据表中的规格进行比较、其中电池 FET 导通电阻表示为55m Ω。 bq24076的电池 FET 导通电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Judson:

    欢迎使用 E2E! 在本例中、您可以引用相应路径的 VDO。 在 BQ25180数据表中、我们调整了数据的报告方式、因为我们看到像您这样的问题更加常见。  

    这意味着输入 FET 的典型值为300m Ω、电池 FET 的典型值为50m Ω。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!