This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:AUX 绕组的电流消耗

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227820/ucc28711-current-drain-from-aux-winding

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件:TIDA-00173

您好!

在我们的应用中、我们还需要从辅助绕组汲取电流(大约50mA/15V)。 但如果加载 AUX 输出、电压会立即降至10V (50mA)。 我们使用与 TIDA-00173 (VAUX)中类似的连接。

一些信息:

输入电压 380 - 420V
输出 15 V / 0.5A
辅助输出 15 V/0.05A
初级电感 2.37 mh
开关频率 90 kHz

你有什么技巧来解决这个问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计变压器时、需要确保 AUX 和输出之间具有良好的耦合。 电压下降很可能是由于耦合不良造成的、因为 AUX 经过交叉调节、因此如果耦合不好、则电压下降较高。 此外、您是否曾尝试在输出端增加负载、以便查看 AUX 电压调节是否得到改善。 这是改善 AUX 电压调节的另一种方法、用于减轻负载对输出的泄漏影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我们对类似问题所知道的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重新绕过变压器并在输出中增加了4.7k Ω 电阻、但问题更加严重。

    当我将辅助输出负载为5mA 时、输出降至大约11V。 当我为输出加载10mA 电流时、输出开始在11V 到0V 之间振荡、请参见示波器的波形。

    此波形在电容器 C27上:

    此波形在电容器 C29上:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些条件下、您的+15V 输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、当您为5mA 加载电流时、+15VOUT 和+15V_PFC 分别是什么?您在何处放置4.7K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个波形都来自+15V_PFC。 4.7k 电阻器在+15VOUT 上、5mA 负载在+15V_PFC 上。
    如果 I LOAD 10mA od +15V_PFC、+15VOUT 上为18.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于变压器两个绕组耦合不够紧、看起来这证实了该问题。 基本来说、+15VOUT 的电压高于预期的调节点15V、并且该电压由控制器感测、因此决定脉冲更窄或无脉冲、这意味着控制器不知道+15V_PFC 的下降。  

    在+15VOUT 上的4.7K 负载太小、以至于没有适当的交叉调节。 您可以尝试将+15VOUT 负载增加到其额定负载的50%以上、然后将+15V_PFC 负载增加5mA、以查看情况是否好转。

    此外、您可以尝试将 R32短接以查看任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于变压器两个绕组耦合不够紧、看起来这证实了该问题。 基本来说、+15VOUT 的电压高于预期的调节点15V、并且该电压由控制器感测、因此决定脉冲更窄或无脉冲、这意味着控制器不知道+15V_PFC 的下降。  

    在+15VOUT 上的4.7K 负载太小、以至于没有适当的交叉调节。 您可以尝试将+15VOUT 负载增加到其额定负载的50%以上、然后将+15V_PFC 负载增加5mA、以查看情况是否好转。

    此外、您可以尝试将 R32短接以查看任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为有很长时间没有通信、我将关闭该线程。 如果需要、您可以重新将其打开。