主题中讨论的其他器件:TIDA-00173
您好!
在我们的应用中、我们还需要从辅助绕组汲取电流(大约50mA/15V)。 但如果加载 AUX 输出、电压会立即降至10V (50mA)。 我们使用与 TIDA-00173 (VAUX)中类似的连接。
一些信息:
| 输入电压 | 380 - 420V |
| 输出 | 15 V / 0.5A |
| 辅助输出 | 15 V/0.05A |
| 初级电感 | 2.37 mh |
| 开关频率 | 90 kHz |

你有什么技巧来解决这个问题吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的应用中、我们还需要从辅助绕组汲取电流(大约50mA/15V)。 但如果加载 AUX 输出、电压会立即降至10V (50mA)。 我们使用与 TIDA-00173 (VAUX)中类似的连接。
一些信息:
| 输入电压 | 380 - 420V |
| 输出 | 15 V / 0.5A |
| 辅助输出 | 15 V/0.05A |
| 初级电感 | 2.37 mh |
| 开关频率 | 90 kHz |

你有什么技巧来解决这个问题吗?
谢谢你
您好!
由于变压器两个绕组耦合不够紧、看起来这证实了该问题。 基本来说、+15VOUT 的电压高于预期的调节点15V、并且该电压由控制器感测、因此决定脉冲更窄或无脉冲、这意味着控制器不知道+15V_PFC 的下降。
在+15VOUT 上的4.7K 负载太小、以至于没有适当的交叉调节。 您可以尝试将+15VOUT 负载增加到其额定负载的50%以上、然后将+15V_PFC 负载增加5mA、以查看情况是否好转。
此外、您可以尝试将 R32短接以查看任何改进。
您好!
由于变压器两个绕组耦合不够紧、看起来这证实了该问题。 基本来说、+15VOUT 的电压高于预期的调节点15V、并且该电压由控制器感测、因此决定脉冲更窄或无脉冲、这意味着控制器不知道+15V_PFC 的下降。
在+15VOUT 上的4.7K 负载太小、以至于没有适当的交叉调节。 您可以尝试将+15VOUT 负载增加到其额定负载的50%以上、然后将+15V_PFC 负载增加5mA、以查看情况是否好转。
此外、您可以尝试将 R32短接以查看任何改进。