This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2575-N:为每个引脚指定的最大输入电压值

Guru**** 2513485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229596/lm2575-n-maximum-input-voltage-value-specified-for-each-pin

器件型号:LM2575-N

您好!

目标器件型号:LM2575T-5.0/LF03

如果引脚[1]上的电压从外部超过45V、则很可能损坏引脚[1]。

您能告诉我是否为每个引脚指定了最大输入电压值吗?

引脚

文件夹

引脚类型

超过该电压可能会损坏 IC

1.

输入

输入

45V

2.

输出

输出

 

3.

接地

输出

 

4.

反馈

输出

 

5.

开/关

输入

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的 PE 核实,并尽快回到你。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的耐心。

    我们仍在处理这一问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    有关此器件的额定限制、请使用随附数据表中的绝对最大值表。

    ADJ 器件的 FB 引脚的额定限值为5V。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../lm2575_2D00_n.pdf