This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何更改 BQ40Z50-R4的安全密钥?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230415/bq40z50-r2-how-to-change-the-security-key-of-bq40z50-r4

器件型号:BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 BQ40Z50-R4、并想更改解封和完全访问的安全密钥。

我遵循推荐程序和密钥新密钥1234 5678 和 FFFF FFFF 写入块44通过35 00 34 12 78 FF FF FF FF FF。

此外、我看到命令很成功、但在 SEAL 和 RESET 之后、securiy 密钥仍然是默认的 TI 密钥。

您能否告知任何程序丢失或 BQ40Z50-R4需要输入更多密钥,如 DF Read Only Key ...如下面所示的 TRM ?

-------------------------------------------------------

默认的解封密钥为0x0414和0x3672。 默认的完全访问密钥为0xFFFF 和0xFFFF。 默认的 DF 只读密钥为0x7632和0x1712。 默认手动 PF 键为0x2857和0x2A98。 默认的寿命复位密钥为0x2B14和0x2C8A。 默认的覆盖密钥为0x2D18和0x2E9B 强烈建议将解封、完全访问、DF 只读、手动 PF、寿命复位和覆盖密钥更改为默认值。 只能通过 ManufacturerBlockAccess ()更改密钥。 示例:将解封密钥更改为0x1234、0x5678、并将其他安全密钥保留为默认值。 使用命令= 0x0035发送 SMBus 块写入。 数据= MAC 命令+解封密钥+完全访问密钥+ DF 只读密钥+ PF 密钥+寿命重置密钥+覆盖密钥= 35 00 34 12 78 56 FF FF FF FF FF 32 76 12 17 57 28 98 2A 14 2B 8A 18 2C 9B 2E
-------------------------------------------------------
谢谢、此致、
詹姆斯