This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:启用和禁用时间

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230061/tps735-enable-and-disable-time

器件型号:TPS735

大家好

  我对 TPS73501DRVR EN 导通 VS VOUT 和 EN 关断 VS VOUT 有疑问、从数据表中显示的图18可以看出、导通时间约为50us、 但是没有关于关断时间的图、在我的电路中、COUT = 22uF、您能帮助我计算 EN 低于阈值时的关断时间吗?

  另一个问题是、当 EN 关断时、VOUT 是高阻抗还是 GND?

  期待您的帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    对于所有没有有源下拉放电电路的 LDO (此电路 具有某种下拉电路、但我不相信它用于关断器件)、关断时间取决于负载、因为当器件被禁用时、OUT 引脚会变为高阻抗。 您可以将关断时间近似为输出电容器在给定负载下进行放电所需的时间(前提是您可以知道负载在输出电压下降时的行为方式)。 如果它是一个电阻负载、则输出折叠为一个 RC、如果它更像是一个恒定电流、则时间约为 t = VOUT / ILOAD * COUT。 我知道在电源足够下降时、某些器件会停止拉电流、因此可能会比这更复杂、准确的关断时间计算可能不可行。  

    此致、

    Nick