This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:RAM 和数据存储器

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230243/bq76942-ram-and-data-memory

器件型号:BQ76942

我有一个关于 RAM 的问题。

1.连接 BQ studio 和 BQ76942并写入一些寄存器值后、执行所有这些操作(校准、设置...) 是否刚刚写入 RAM?

2.但我想 BQ76942中仍有闪存,对吗? 像初始程序,一些 alglithum ... 均烧在闪存中。

是否有任何可供客户更改的闪存寄存器? 例如、校准值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    1.使用 BQ Studio 时、所有写入的寄存器值都会写入 RAM 并且是易失的。

    2.该芯片使用一次性可编程(OTP)存储器,允许用户更改寄存器的初始配置。 但是、OTP 只能写入一次。 如果需要、OTP 也可以恢复到其初始状态、但从该状态开始、它将不再可修改。 您可以在第3节:OTP 编程中找到有关 BQ769x2校准和 OTP 编程指南的更多信息。

    此致!
    Asher Nederveld.