This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Qestion CS 引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227500/ucc28950-qestion-cs-pin

器件型号:UCC28950

上面显示的信号电路连接到 UCC28950的 CS 引脚以停止开关。
当 A 部分为低电平时、晶体管的集电极变为5V。
在数据表中、CS 引脚阈值被列为2V、当 CS 引脚在电阻器 R047和 R048的分压器上为2.5V 时、一个开关尝试停止。
但在现实中、CS 引脚的电压为0.3V。

上述行为是否正确?
CS 端子的阻抗是否非常低?
e2e.ti.com/.../_EA8C4F552800_UCC28950_2900_230517.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的帖子、会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了部分电路、看起来像开环测试电路、而且没有显示任何引脚的设置方式。  您是否有更完整的开环测试电路原理图供审阅?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。
    我将向您发送您所请求的电路原理图、非常感谢您对我的问题作出答复。

    1.电路
    (1)当过流流入 DCDC 转换器的输入端时、来自电流传感器 CT 的信号被整流并进入放大器。
    (2)信号进入比较器、在此处将其与比较器的基准电压进行比较、从而使晶体管 TR1导通。
    (3)当晶体管打开时、集电极电压变为5V。
    (4) CS 引脚的阈值在数据表中规定为2V、电阻器 R047和 R048的分压器使 CS 引脚的电压为2.5V 和
     我试图停止切换。
    (5)然而、CS 引脚上的实际电压为0.3V。

    2.问题
    (1) CS 端子仅获取0.3V 电压、这是否正确?
    (2) CS 端子的阻抗是否非常低?

    e2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_230524.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、并会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所消耗的电路通常不是使用 UCC28950的移相全桥转换器中的电流检测方式。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中说明了如何使用电流互感器和 UCC28950设置电流检测功能。

    本文档还介绍了可帮助您完成设计过程的分步设计过程。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    问题答案:

    1.正常运行时的 CS 信号应为0到1.8V,除非您在启动或过载条件下达到逐周期峰值电流限值。  在这些情况下、CS 将达到最大2V。

    2. CS 引脚的阻抗较高。  我相信它的幅值为1至10 k 欧姆。

    此致、