This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:计算器来计算 mon 引脚

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230378/ucd9081-calculator-to-calculate-mon-pin

器件型号:UCD9081

专家、您好!

我们是否有计算器来计算 mon 引脚分压器? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    它是基于 ADC 基准(2.5V 或3.3V)的简单分压器。

    您必须确保 MON 引脚上的后分压电压小于 ADC 基准。  

    无需计算器

    此致

    Yihe