This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于400 VAC 至600VDC/650VDC 的 PFC 控制器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230153/pfc-controller-for-400-vac-to-600vdc-650vdc

主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好、TI!

这是我的问题。 为了通过感应进行无损检测、我必须制造一个大约1.5/2kW 的交流/直流电源。 功率可能会随要加热的负载而变化、但不会超过1.5/2kW。
今天、我拥有感应加热的原理以及可以与我的需求相对应的直流/直流电源。

我目前无法找到的是一个 PFC、它可以处理400VAC 的复合电压(相位之间)(即562VDC 整流)、将其转换为600VDC/650VDC 之间的电压。

为了更清晰、我希望根据客户的要求实施以下拓扑:

您能帮助我选择一个符合我需求的组件吗?

知道肯定没有数字解决方案。 此外、还提供可在 TINA 或 PSpice for TI 等工具上进行仿真的组件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    在这种功率级别下、如果您计划使用三个桥式整流器和三个 PFC 控制器、那么 UCC28180 可能是不错的选择。 另一个选择是我们的交错 PFC、即 UCC28070。 两者都有可用于仿真的模型。

    我希望这可以回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK 您好、

    我将使用 UCC28180进行一些有关 TINA 的首次仿真、并尝试实现我的拓扑。 我已经阅读了数据表、从电源部分和补偿部分(这一点非常重要)尺寸的角度来看、我觉得它很清晰。

    如果我对这个电路的补偿有疑问、我会回来与您联系。

    非常感谢。

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    很高兴听到这个消息!