This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:OTG 问题

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229382/bq25892-otg-questions

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25890

嗨、团队!

我可能误解了 OTG 的工作原理。 BQ25892没有 D+/D-引脚、那么在没有 D+/D-引脚的情况下 OTG 如何工作? 我认为需要 D+/D-来协商主机、并知道要提供多少电流以及哪个电压?

(以 BQ25890为例、其具有 D+/D-引脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    OTG 是在反向升压模式(升压)下运行的充电器、以电池作为电源。 从充电器的角度来看、OTG 运行时不涉及 D+D-。 D+D-用于充电器检测充电模式(降压)运行下的输入 USB 或适配器拉电流能力。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric!

    如果我理解正确、OTG 需要主机协商。 我正在阅读的文章是2013年的,所以我的背景可能是旧的

    我很好奇 在实施充电器时是否会出现问题? 我 无法判断主机协商是仅用于数据、还是用于数据和电流方向。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    从充电器的角度来看、它不涉及协商。 OTG 反向功率流由主机控制。 当满足数据表中关于电池供电的9.2.5升压模式运行的条件时、充电器启动 OTG 升压。

    此致、

    Eric