This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:过流保护时为15A

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220711/lm5143-found-in-15a-when-the-overcurrent-protection

器件型号:LM5143

尊敬的

 

当我使用 LM5143时、我根据700W 演示配置了电流参数;然后、我根据规格使用了3.5 MΩ 电阻器、理论电流限制约为20A:

但在实际测试中、发现具有过流保护功能的电流为15A 时、如何优化设计?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymon  

    您是否可以在电流限值处同时捕获电感电流、V(CS1-VOUT1 )、V(SW)、V(VVOUT)波形并将其发送给我? 请告诉我输入电压。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Lee

    显示  如下,谢谢

    示波器探头-探头连接到 Vout 底部噪声

    V(CS1-VOUT1)10A

    V(CS1-VOUT1)13A

    V(SW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymon  

    您是否有电感器电流波形?  

    VIN 电压是多少?  

    您是否要将 C34移至离 IC 很近的位置并重新测试? V (CS1-VOUT1)信号 现在噪声很大。  

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL