This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:输出电压启动不平稳

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225670/tps40170-the-output-voltage-startup-is-not-smoothly

器件型号:TPS40170

您好!

我们看到 TPS40170启动时会出现凸起、我的客户想知道它导致了什么以及如何消除这种凸起。

请帮助澄清一下、谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger

    请尝试这些项目。  

    1. 使用实际的电阻器负载。 请勿在 CC/CR 模式下使用电气负载。 (有时是由电力负荷引起的)
    2. 使用差分探头测量 VOUT。 (有时是由于探头的接地耦合导致的)
    3. 如果项目1、2未表现出任何改进、请同时捕获 COMP、SW、电感器电流和 VOUT、并将其发布在此处。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请按照以下步骤操作、

    1. 并联330欧姆

    2. 使用差分探头

    3.捕捉 COMP、SW、电感器电流和 VOUT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger  

    可通过增加 Cccomp 电容值来减少 COMP 引脚过冲。 如果您使用的是10nF、通常为22nF。  

    此外、发生该问题的原因是在开关刚开始时存在最小导通时间限制。

    -EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    12V 原理图如下所示。

    如何修改它? 请给我一些建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我尝试用470pF 替换 PC220、结果如下:


    此外、这些是将 PC220替换为470pF、将 PR114替换为47.5k Ω 时的结果。


    您有什么更好的建议吗?

    谢谢。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    此外、可通过增大电感值或降低开关频率来减少由最小导通时间引起的过冲。

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    最短导通时间与该波形之间有何关系?
    是否有任何相关的原则或文件可供我参考?

    谢谢。
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron  

    例如、如果 VIN=20V、FSW=300kHz 并且最小 TON 为100ns、则当 VOUT>0.6V 时可以正确调节 VOUT。

    请在 VOUT<0.6V 时同时测量最小吨位和电感器电流波形

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    波形如下所示:

    谢谢。

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我想询问 min-ton 的测量点。

    应该在哪个位置测量它? Eric 提供了一个100ns 的假设值。

    我应该测量 min-ton、然后应用计算公式吗?

    -亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦  

    1 COMP 过冲可通过增加 Cccomp 电容值来降低。 请尝试将 PR114+PC220从56.2k+220pF 更改为5.62k + 2.2nF 或560 + 22nF 组合。 或者在 L17处使用较高的电感。  

    它看起来#2是由 Min ton 引起的,但根据您提供的波形,COMP 过冲是 VOUT 凸起的原因。   

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    将 PR114+PC220从56.2k+220pF 更改为5.62k+2.2nF 后、系统无法在电压为12V 时正常启动。
    我想询问以下问题:

    1. 这个凸点是否是一个关键问题?
    2. 这个凸点会影响系统的长期稳定性吗?

    谢谢你。

    -亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    当 VOUT 直接为数字 IC (如 CPU、AP、存储器)供电时、单调 VOUT 升高非常重要。  

    2.我不这么认为,但根据您的测试结果,最好重新考虑环路稳定性。 如果系统在变化前保持稳定、则补偿元件变化(从56.2k+220pF 到5.62k+2.2nF)通常不会产生任何稳定性问题。 我希望您可以测量环路响应。

    -EL