This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:冷启动问题

Guru**** 2532360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229287/lm5069-cold-start-problem

器件型号:LM5069

我们正在使用 LM5069MM-2器件进行浪涌和反向保护、并且在-10或更低温度下测试时会出现一个奇怪的启动问题。  在室温下、电路板正常加电、但一旦达到-10C 的阈值、电路板便无法在初始上电时启动。  一个有趣的持续行为是、如果我们循环通电、单元将在第二次通电时正常通电。

在初始启动时、我们发现该器件持续将计时器引脚从0循环至50mV、然后重新启动。  它从未达到完整的4V 电平、并以大约400us 的周期无限循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amaral:

    您能否分享原理图以供审阅? 负载是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。  原理图作为附件。  如果您单击.pdf 中的器件、您还将获得所有器件的 MFG 器件型号。  在正常运行时、负载仅约500mA。  在设计中还存在大约60uF 的散射总电容。

    谢谢

    Octavio Amaral.

    e2e.ti.com/.../CORE_5F00_IO_5F00_inrush.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还连接了故障期间 VTIMER 节点的示波器屏幕截图。  它保持在此模式下不动、VTIMER 绝不会接近4V。

    e2e.ti.com/.../vtimer.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amaral。  

    原理图在我看来很好、这不是预期的行为。 您是否在多个装置/板上看到过类似的行为?

    测试电压(VIN)是多少? 24V?

    您能否探测栅极、VOUT 和电流以及计时器、以查看我们是否得到任何线索

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  仅供参考、我们将移除检测引脚上的1uF 电容、因为我们在评估板原理图上没有看到该电容。  电路板的行为仍然相同。  我们在我们的所有板上也看到了这种情况。  我们很快就会为您提供栅极、VOUT、计时器和电流范围快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amaral:

    请在 https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp 上提交用于故障分析的器件 

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、在上电浪涌期间、我们的电源瞬态响应降至 UVLO 设置以下。  我们能够纠正这个问题。  可以关闭此情况。  感谢您的支持和帮助。