This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:次谐波 oscillation対策

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228445/ucc28951-q1-sub-harmonic-oscillation

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

こんにちは、 E2E

現在、UCC28951を使用したPSFBコンバータの開発に取り組んでいます。μ A

動作周波数100KHzですが、10kHz~20kHzの振動が出ておりその対策に取り組んでいます。

UCC28951のマニュアル(JAJSCJ6A)の、7.3. 11スロープ補正に低調波振動を防ぐためにスロープ補償が必要の記載が有ります

サブハーモニック振動は、電流制御モードのコンバータに発生する問題だと思いますがUCC28951は電流制御モードなのでしょうか?μ A

UCC28951でも低周波発振が起こるのでしょうか μ A?

TIに低周波振動に関する資料はないですか?μ A

どういう振動の時にスロープ保証をどの程度入れるとかの具体的なアドバイスを頂けたら有難いです。μ A

よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiji-San、

    感谢您在 UCC28951上提出查询。

    您需要检查设计中的斜率补偿电阻器器件。

    后续文档的第12节介绍了如何设置斜率补偿。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf?ts=1684515653046&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは、ハリシュ・ラーマクリシュナン5  さん、μ A

    早速のご返答ありがとうございます。μ A

    以下の質問に御回答いただけますか?μ A

    質問1 μ A。 サブハーモニック振動は、電流制御モードのコンバータに発生する問題だと思いますがUCC28951は電流制御モードでしょうか μ A?

    質問2 μ A。 UCC28951でもサブハーモニック振動が起こるのでしょうか μ A?

    質問3 μ A。 TIにサブハーモニック振動に関する資料はないですか μ A?

    よろしくお願いします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Heiji-San,谢谢您的回复。

    1.在电流模式控制中选择 RSUM (斜率补偿)可能会导致次谐波振荡。

    UCC28951应该是该应用的最佳选择、但也能在这里得到采用。

    3.我们没有发表任何关于这一主题的具体材料。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちはハリシュ・ラーマクリシュナン5、μ A

    お返事ありがとうございます。μ A

    分かりました。μ A

    ありがとうございました。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiji-San、

    谢谢你。

    此致、

    哈里什