This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:HV 端口和电阻负载之间的电流控制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228544/lm5170-current-control-between-hv-port-and-resistive-load

器件型号:LM5170

您好!

我必须用14/18V 的电源电压设计一个50/100A 电流源

负载是阻性的、在该电流下不应超过10/12V

我正在搜索可以使用 MCU 设置所需电流的控制器。

LM5170具有我所需的所有项目规格、但是它可以在两个电压端口 HV 和 LV (通常2节电池)之间工作。

我不明白它是否可以在 HV 端口上的电源和 LV 端口中仅的电阻负载之间工作。

请您提供一些有关的信息吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我相信这是可能的、但为了安全起见、我会将这条线索转交给一位比我更了解这一部分的同事。
    由于时区不同,可能需要等到下周初,他才能回答。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    LM5170可以采用这种方式使用。

    您可以参阅 TIDA-01041 、它 可以实现100A 的恒定电流。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会看看,并报告任何不可告人的建议.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了一些参考 TINA TI 设计、似乎可以在电阻负载上获得电流调节。

    现在我来玩一下 LM5170-Q1的设计计算器、但它无法从 TI 网站下载。 我只需单击下载、但没有任何反应。

    您能否提供该计算器的直接链接?

    我需要更好地了解并设计外部控制环路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我可以从 LM5170-Q1设计计算器(修订版 A)下载它

    我还把它放在这里。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/snvc205a.zip

    此致、

    冯志