This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:外部 CBOOT

Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230118/lmq66430-q1-external-cboot

器件型号:LMQ66430-Q1

您好!

数据表第30页的"9.2.1.2.6 CBOOT"中、 其中暗示可能存在需要外部 CBOOT 的情况。 在什么情况下、需要使用外部 CBOOT? 它将提供什么改进?

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    高侧(HS)开关的驱动器需要高于 VIN 的偏置。 连接在 CBOOT 和 SW 之间的电容器 CBOOT 用作电荷泵、用于将 CBOOT 引脚上的电压升压到 SW + VCC。  LMQ66430-Q1在 μF 引脚和 SW 引脚之间连接了一个集成自举0.1 μ F 电容器。  该电容值也是 CBOOT 的建议值。  适用于几乎所有正常工作条件。  但是、如果客户认为 CBOOT 容量在实际测试中不足而想要扩大容量、则可以适当添加。

    奥罗拉