This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82740A:uSiP 9封装查询

Guru**** 2390380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228196/tps82740a-usip-9-package-inquiry

器件型号:TPS82740A

团队、您好!

你好。 只是想说明一下这两者的价值是什么?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    感谢您使用 E2E、

    这里提到的值是1mm 和2mm。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Renan:

    如果您没有任何其他问题、可以点击关闭该主题吗  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。