This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:WEBENCH 设计文件导出会出错

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227267/webench-power-designer-webench-design-file-exports-giving-error

器件型号:WEBENCH 电源设计器
主题中讨论的其他器件:TPS62825

不知道在哪里报告 WEBENCH 的问题、所以我将在这里报告。

尝试从 WEBENCH 设计中导出设计文件时遇到错误。 这种情况适用于所有器件型号和所有文件格式(OrCAD、Altium 等)。

当我尝试打开下载的 ZIP 文件时、Windows 给出错误、指出文件无效。 下面显示了错误的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您使用 E2E、

    我将在内部报告此情况并返回给您、同时、我能知道您感兴趣的器件以及您的运行条件是什么。

    您能否向我提供您的规格、以便为您推荐适合您的应用的器件。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    昨天从 WEBENCH 导出设计文件时似乎存在一些问题。 今天、当我尝试导出 TPS62825 (Buck)器件的设计时、我没有发现任何问题。

    请重试并告诉我。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您没有任何其他问题、可以点击关闭该主题吗  已解决

    谢谢。此致、

    Moheddin。