This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关 EVM 的限流 RC 滤波器的问题。

Guru**** 2536190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230125/lm25149-q1-question-about-current-limited-rc-filter-for-evm

器件型号:LM25149-Q1

大家好、

EVM 原理图上的限流回路使用 RC 滤波器、但未包含在数据表的参考设计中。 客户希望了解这个滤波器的参数选择计算方法。 该 RC 滤波器的功能是什么? 什么是计算方法?

这里的 RC 滤波是否会对反馈环路产生影响?

3、客户的当前过滤方案如图所示,是否有问题? 两端均为0Ω Ω、中间选择220pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!  

    我建议在 ISNS+线路上放置一个电阻器、类似于 EVM 的50Ω Ω。

    RC 滤波不应影响环路、它用于滤除耦合到电流检测电阻器的任何 SW 节点。 只需确保 RC 截止频率比 Fsw 大10倍、以免影响 Fsw 波形。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多