This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:级联连接

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, OPA2197
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227853/lm2776-cascade-connection

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: OPA2197

大家好

能否通过将两个或更多个 LM2776连接到级联来使用它们? 在数据表中未指明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    感谢您与我们联系、

    我可以通过将两个或更多个 LM2776连接到级联来使用吗?

    是的、您可以使用、请注意器件消耗的最大输出电流。  

    请分享级联 LM2776的原理图以供审阅。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    电路原理图如上所示。 我需要-16.2V 和60mA 输出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的支持。

    我将从这里开始。

    您好、Omer:

    我来进一步支持您。

    级联电荷泵时需要记住的一些要点:

    -我们无法在任何转换器中实现100%的效率。 在能量传输期间始终存在功率损耗。 这意味着最终的 Vout 将小于您根据 Rout、寄生效应、负载等估算的值

    -输出阻抗随着您级联更多的设备而增加。

    -从布局的寄生效应需要考虑,以便估计您可以达到的最终输出电压。

    -理论上,上面的级联连接看起来是可行的。 但是、我需要仔细检查。 请 指出原理图中所有三个级的输入/输出电容器连接。

    -什么是应用,什么是 LM2776的负载?

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    我正在使用 OPA2197设计一种可在-5V 至+5V 之间输出高达50mA 的电路。 当我查看 OPA2197的数据表时、在50mA 输出电流的情况下、输出电压轨会降至电源电压以下3V。 因此、我需要至少+-9V 的电源电压。 此外、我将放置 PRG21AR420MB1RA 元件、以在短路情况下限制流向 OPA2197输出的电流。 由于它会有一些电压、因此电源电压将需要高于+-9V。 该系统具有5.4V 电压来为许多组件供电。 我可以使用升压转换器电路轻松地将+5.4V 增加至+16.2V。 但是、我无法找到完整的负电压解决方案。 我有 LM2776。 但它的最大电源电压为5.5V。 ICL7660等 IC 可以实现级联连接。 但它们的输出电流也非常低。 这就是我尝试使用 LM2776找到该问题的解决方案的原因。

    很抱歉迟到了回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    理论上,以上级联连接似乎可行。 但是、我需要仔细检查。 请 在原理图中指明所有三级的输入/输出电容器连接。

    您共享的原理图是可行的。 但是、由于损耗、您可能无法获得-16.2V 的电压。

    应注意输入/输出电容器连接。

    例如:第二级输入和输出电容器的 GND 应为第二级 LM2776的 GND 引脚。

           第三 级输入和输出电容器的 GND 应为第三级 LM2776的 GND 引脚。

    - LM2776的应用和负载是什么?

    很遗憾、我无法理解您的解释。  您能分享一个系统级方框图吗?

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    该系统大致如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    谢谢你的 BD。  

    如果我理解正确、 电源电压需要高于+-9V。 但是、我不明白 OPA2197需要+-16V 偏置。 我认为您也可以级联使用2 * LM2776并生成~10V、同时仍将运算放大器偏置

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    如您所说、大约10V 的电压可能就足够了。 首先、我将尝试使用两个 LM2776。 感谢您的支持。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    如果您没有任何其他问题、我将关闭此主题。

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的支持。 我会像你说的那样尝试。 您可以关闭线程。

    此致。