This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:CC 引脚功能详细信息

Guru**** 2526660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230117/tps25810-q1-cc-pin-functionality-details

器件型号:TPS25810-Q1

我们将 Type-C DFP 控制器用于充电、 我需要了解 CC 引脚的功能行为。 在我们未连接充电器电缆的情况下、CC1和 CC2都将变为高电平(是否具有到 IN2的内部上拉电阻?)、 连接一个用于充电的器件后、两个引脚都降至0.92V 和1.2V (为什么会发生这种情况?)、所以我需要弄清楚它的行为、因为数据表中没有关于 CC 引脚的适当信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas P R:

    是的、我们有内部电流源上拉、电流源将通过1.5A 或3A 电流广播确定。

    例如、当您在 CC1中插入 Rd (5.1k Ω)、当您使用 CHG=1、CHG_HI=0时、选择1.5A 广播、然后我们的内部电流源将为180uA 典型值、因此您将在 CC1引脚中看到180uA* 5、1Kohm=0.918V。

    谢谢你。

    此致、

    Kuno.