This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:需要5V 稳定输出

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61022, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230056/tps61022-need-stable-output-at-5v

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件:TPS61230、、 TPS552892

尊敬的专家:

客户正在寻找支持 VIN=3V-5.25V、VOUT=5V、IOUT=3A 至5A 的解决方案。

其先前的设计使用 TPS61230、但发现当输出电流不同时、输出电压会发生变化。

由于输入电压大于输出电压时它会将输入电压旁路至输出电压、因此输入电压大于5V 时输出电压将为>5V。 这也是客户无法获得精确的5V 输出的问题。

您是否有任何建议表明我们可以在其规格范围内的任何情况下使用 TPS61022或 TPS61230输出稳定的5V 电压?

如果不可能、您会建议使用哪种解决方案? 客户 希望 BOM 尺寸和 BOM 成本越小/越低越好。

谢谢你。

此致、

Cindy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    TPS61022在输出电流较大时有助于调节输出电压变化、因为它的电流限制很大。 但在 Vin>Vout 时,它仍能在旁路模式下工作。  

    如果客户想要精确的5V 电压、则可能需要一个降压/升压器件、TPS552892是唯一一个可支持此客户工作条件的降压/升压解决方案。 但 BOM 尺寸和 BOM 成本远高于升压解决方案。 这取决于客户的选择...

    5.25V 是稳定的直流电压还是只是尖峰? 如果是尖峰电压、也许客户可以选择添加5V TVS +升压。

    顺便说一下、什么是应用? 您知道为什么客户需要支持3~5.25V 范围内的 VIN? 谢谢。

    此致、

    Nathan