This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:升压转换器未启动:0.3V 输出

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223018/tps61235p-boost-converter-not-starting-up-0-3v-output

器件型号:TPS61235P

嗨、大家好!

我相信你是好的。

我将 TPS61235用作物联网板的一部分、我使用3.7V 21700 5Ah 锂聚合物电池为转换器供电。 原理图如下所示:

到目前为止,我已进行了以下检查:

(1)已确认 ENABLE 引脚为高电平

(2)施加的 Vin 大于数据表中规定的最小 Vin。

(3)将稳压器的输出与电路的其余部分隔离、以消除可能出现任何与负载相关的问题、从而阻止启动。

关于输出电压为0.3V 的潜在原因、你们有什么建议吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我有点想知道 D13的用途是什么? 当首先把握电感器电流的波形或 SW 波形时、也许您可以检查 VIN 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的及时响应。

    D13用作"ORing"二极管、允许在主电源移除时进行切换。 但是、此时我已将其删除(上面的第3点)、但并不产生任何后果。我已将 Vin 引脚和 SW 引脚 上存在的波形连接到上电时的 ON:

    (1)输入电压

    (2)软件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够尝试在开路负载下启动? 那么与二极管系列进行比较呢?

    我怀疑这是因为二极管特性中的输出电流过大导致了这种现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这样做了。结果是一样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 与 Vin 相同、因此电感器中没有电荷。 确保电感器不短。 确保 所有引脚到 GND 的 ESD 二极管仍然工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您仍需要帮助、可以通过电子邮件 nini-zhong@ti.com 与我联系。