This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:将 TPS55288-Q1用作电池充电器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288EVM-053, TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227743/tps55288-q1-tps55288-q1-as-a-battery-charger

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288EVM-053

您好、TI 团队、
我们想将 TPS55288-Q1用作电池的直流/直流充电器。 我们使用通过 LDO 外部连接的 TPS55288EVM-053来测试设置。
它可以作为降压或升压模式下的正常电源正常工作。 如果我们用13伏的输出电压给电池充电、12伏的电压给电池充电。现在我们有一个问题、如果我们把输出电压设置为12伏、电池的输出电压为12.5伏或更高。 连接电池后、Vin 会跳变至40V 并破坏 PCB 上的其他元件。
通过在电池和输出之间连接一个二极管、电流不会反向流动、因此我们没有问题。
在本例中、Vout 设置为12v、输出电压为12.5v。 反馈信号高于默认值、在我看来、控制器应禁用 MOSFET、并等待输出电压下降调整值。在本例中、我们可以使用 TPS55288-Q1吗?或者我们是否应在另一个 IC 上更改?

此致

MELF Neimöck Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melf:

    感谢您的联系。  

    我可以知道这里的应用和产品类型是什么吗?

    您能否用原理图来回答? 如果您在 Buck 或 Boost 模式下将 Vout 设置为低于电池电压、该怎么办? 它还会造成损坏吗?

    从我的角度来看、我想如果您已将器件设置为 FPWM 模式、那么可以将其设置为 PFM 模式吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!
    感谢您的快速响应。 实际上、正是 FPWM 模式导致电流流回输入端。 我已经通过 I2C 更改了模式、但漏掉了寄存器6中的位0。 现在它可以正常工作。
    感谢您的帮助
    MELF