This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:原理图审阅

Guru**** 2511095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228969/tps737-schematics-review

器件型号:TPS737

大家好、

我们在 原理图中使用 TPS73733DCQ LDO 部分。 我已在下面附上了所有原理图图片、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此致、

- Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja:

    原理图看起来没有问题。 请注意功率耗散和最高环境温度(数据表中的第10.1节"功率耗散")、特别是在输出电流为1A 时。 另外、使用 FB9和 FB10是否有原因? 不建议将它们与 LDO 一起使用、因为它会影响瞬态响应。

    此致!

    尤尼兹·托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eunize Tobias:

    感谢您的宝贵反馈。

    在本例中的输出电流仅为0.01A、我认为这不会产生任何问题、因为输出电流远小于最大情况下的输出电流。  使用铁氧体磁珠(FB9和 FB10)背后的原因仅用于滤波目的。

    谢谢。此致、

    - Teja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja:

     功率耗散在此情况下应该不是问题、可以更正该电流并符合 JEDEC 要求。  

    此致!

    尤尼兹·托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eunize Tobias:

    感谢您的答复。

    谢谢。此致、

    - Teja.