This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630EVM:有关如何对内部引脚进行布线的布局文件或布局示例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228743/lm3630evm-layout-files-or-layout-example-for-how-to-route-the-inner-pins

器件型号:LM3630EVM
主题中讨论的其他器件:LM3630ALM3630

您好!

我们是否有 LM3630A 这款 EVM 的布局文件? 如果没有、我们是否有示例或图片说明如何在间距很小的情况下对内部引脚进行布线?

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    由于 LM3630是一款几年前推出的产品、因此 我只 在数据表中找到了布局示例。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    这并不能解决该问题。 我们需要一个内部引脚/层布线的示例。

    请分享此 EVM 的设计或光绘文件。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    由于我没有此 EVM 的 PCB 布局、我会询问其他同事是否有、我稍后会回复您。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我曾与同事讨论过此问题、但在我们的 EVM 库中找不到此 PCB 文件。 我感到非常遗憾、我们似乎无法帮助您解决这一问题。

    此致、

    杰瑞德