This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:当 DIM 输入为低电平时、LED 不会完全关闭

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227974/lm3410-leds-will-not-completely-turn-off-when-dim-input-is-low

器件型号:LM3410

这一问题 以前曾有人提出过,但答案并未提供解决问题的办法。  我有类似的情况: LM3410正在驱动并联的白色 LED:

输入电压:5V

Vf (整个链):6.14V

最大电流设置为0.5A

调光可以与 PWM 配合使用、但即使 LM3410上的 DIM 引脚设置为 GND、仍有电流流动- LED 会以非常低的电平亮起。

我在不同的类似解决方案中使用了 LM3410、具有更高的 Vf 输出、它运行良好。  对如何解决这个问题有什么想法吗?  提前感谢。

注意:我的电路基本上就是这个、串行 LED 更少:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    由于我的办公室没有 LM3410 EVM 板、我现在无法给您回复。 但我已经申请了多个 EVM 板。 当我获得 EVM 时、我将进行一些基准测试、如果有任何进展、我会尽快回复。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应、Jared!  我将继续进行测试、以确认它不是电路板问题。  之前使用此器件的成功设计具有更高的输出电压(8-10V 输出、5V 输入)。 此设计的 Vf 与输入电压之比仅为1.14V。  不确定这是否会导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您的提醒、收到时、我还将在我们的 EVM 板上测试此用例。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我在 EVM 上重现了您所说的行为、Vin=5V、Vf=6V、Iout=50mA。 当我为 Vin 加电并将 DIM 引脚设置为 GND 时、仍有电流流动、并且 LED 以极低的电平亮起。

    当 DIM 引脚为低电平时、L1可被视为直流短路、因此 Vsw=Vin、输出电压可以计算为 Vout=Vsw-vdiode=Vin-Vdiode。 大约为5-0.4V=4.6V。 该电压可能满足 Vled 的最小正向电压。 因为在本例中、我测得的 VFB 约为0.34mV。

    仍有电流流动的主要原因是 FB 引脚上仍存在压降。 希望这可以帮助您。 谢谢!

    如果您想知道如何解决此问题、我将与我们的设计进行讨论并在稍后回复您。

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我找到了解决方法、您能为我分享您的电子邮件地址吗? 我可以在电子邮件中详细说明。 谢谢!

    此致、

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、感谢您的答复和详尽的解释。  很有道理-我使用具有相同电路的更高电压 Vf LED 电路板进行了测试、测试结果良好。  如果您有建议如何使较低 Vf Led 在该电路中工作、我会很感激。  对于生产电路板、我将更改为更高 Vf、但希望使原型电路板正常工作。  电子邮件: lrex@luminousrex.com

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    很高兴为您提供帮助!

    此致、

    杰瑞德