This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61071-Q1:输出电容限制? VOUT 限制@VIN=EN=0?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229990/tps61071-q1-output-capacitor-limitation-vout-limitation-vin-en-0

器件型号:TPS61071-Q1

大家好、  

它是否存在输出电容器限制?  8.2.2.3.2输出电容器 C2仅显示最小电容。 它是否具有允许的最大输出电容?

当 VIN=EN=0V 时、VOUT=5V 是否存在任何问题? 该器件从5V 流入多少电流?

此致、
Ochi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们不要降低最大 CAPCITANCE ,但如果 Cout 太大,由于封装, ESR 也可能很大,这也会增加输出纹波。 此外, Cout 和 ESR 产生的零点可能较低,这并不意味着越低越好。

    2.典型值为50nA,参见表  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshiki:

    我注意到这是一种汽车应用、我们有一个新的5V 输出汽车器件 TPS61033x-Q1 (现在提供样片、在3Q 中提供 RTM)、我认为 TPS61033x 可能是一个更好的选择、TPS61071-Q1是非常旧的器件...

    我们是否有变更以推广 TPS61033x? 如果客户对这些新器件感兴趣、请告知我们。 谢谢。

    此致、

    Nathan