This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:VIN 大于 Vout

Guru**** 2581025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228268/tps61178-vin-greater-than-vout

器件型号:TPS61178

大家好!

该升压转换器是否能够在输入电压可能大于输出电压的特定条件下工作?   我知道一旦输入电压大于输出电压就不会调节输出电压、但我只是想 确保芯片能承受这一变化。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    如果 Vout 高于目标值、器件将不会调节。

    请注意、当 Vin 接近 Vout 目标时、由于导通时间最短、输出纹波将很大。

    请参阅该主题。

    (+) TPS61088:当输入电压大于输出电压时工作-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    刚刚测试了电路板、设计的输出电压为9V、最大输入电压为8.4V、最小输入电压为5.2V、输出电流设置为2A。 当 Vin 为8.4V 时、实际 Vout 为8.97V (看起来不错)。 当连接到负载(2串3个高功率 LED 及 LED 线性驱动器 IC)时、无法拉取最大2A 电流(在2A 电流下驱动时、LED 驱动器的 Rsns 设置为2A 驱动、LED 的 VF 为8.55V)、 大约只能获得1.45A 左右的电流。 如果我将输入电压调低至大约6.62V、它只能驱动至2A。是因为您提到的输出纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiwei:

    根据您的原理图、 计算得出的导通时间约为387ns、大于最短导通时间。

    所以、这可能 不是输出纹波问题。

    该问题可能会导致外部设备的参数错误。  

    您可以对输入电压、电感器电流、输出电压等进行测试。

    如果有更多线索、分析起来会更容易。  

    此致

    费格斯