This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1:BQ79600出现异常通信问题

Guru**** 2589480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229473/bq79616-q1-bq79616-q1-abnormal-communication-problem-with-bq79600

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

大家好

采用  BQ79600PWRQ1和 BQ79616PAPRQ1的客户设计中存在异常通信问题。

BQ79600通信波形(启动时)移除隔离变压器后、黄色为 COMP-COMHN、紫色为 COMHP-GND

BQ79600连接隔离变压器时的通信波形、黄色为 COMP-COMHN

原理图如下所示:

请帮助检查它。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    您能否提供更多信息?  您观察到的故障症状是什么? 什么命令是从 bq79600发送到 bq79616? bq79616是否是对命令做出响应?

    谢谢!

    海伦