This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021类似模型

Guru**** 2383720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021, UCC28742, LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229801/lm5021-lm5021-similar-model

器件型号:LM5021
主题中讨论的其他器件: UCC28742LM5023

您好!

LM5021的 VCC 电压过低、客户需要大约12-15V 的电压。 是否有任何推荐使用的相似器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出意见、我可否告知您的项目的输入和输出功率级别?

    遗憾的是、LM5021没有引脚对引脚器件。  

     但出于成本考虑、可选择使用采用 SOT23-6封装的次级侧调节反激式控制器 UCC28742。 不再需要 VCC 引脚问题。

    为了提高效率、LM5023是采用 VSSOP8封装的准谐振电流模式 PWM 控制器。 VCC 引脚控制器使能阈值为12.8V。

    谢谢。