请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5021 主题中讨论的其他器件: UCC28742、 LM5023
您好!
LM5021的 VCC 电压过低、客户需要大约12-15V 的电压。 是否有任何推荐使用的相似器件?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您提出意见、我可否告知您的项目的输入和输出功率级别?
遗憾的是、LM5021没有引脚对引脚器件。
但出于成本考虑、可选择使用采用 SOT23-6封装的次级侧调节反激式控制器 UCC28742。 不再需要 VCC 引脚问题。
为了提高效率、LM5023是采用 VSSOP8封装的准谐振电流模式 PWM 控制器。 VCC 引脚控制器使能阈值为12.8V。
谢谢。