This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:输入&输出电容器'用于 VBUS &VSYS

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229414/bq25629-input-output-capacitors-purpose-for-vbus-vsys

器件型号:BQ25629

尊敬的 TI:  

每当设计线性和降压等充电系统时、

我想知道是否有100n、10uF 等小值电容器、而大值电容器 有助于开关和稳定电源。  

请告诉我输入和输出电源使用小型电容的用途。   

此致。

Jw Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JW:

    较小的电容可提高较高频性能(减少高频噪声或 EMI)。 较小电容器的谐振频率高于大电容器。 较小电容器的阻抗将降低到更高的频率(谐振频率 SRF)。 您可以 google SRF 了解更多信息。  

    此致、

    Eric