This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:我们可以使用 BQ25611D 为超级电容器充电吗?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228555/bq25611d-can-we-use-bq25611d-to-charge-super-cap

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25173

您好、先生/女士:

我们需要使用可编程充电器为超级驾驶室充电。

充电电压约为3.8V、充电电流约为2A。

请告诉我哪些 BQ25611D 支持该功能?

如果有我们需要注意的副作用、也请告知我们。

期待您的反馈。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    当超级电容器电压低于预充电阈值时、BQ25611D 无法满足充电电流要求。

    您可以使用 BQ25173进行检查、这是一款适用于超级电容器的衬垫充电器。 为了实现更高的变化电流、可以将更多的 BQ15173 IC 并联工作。

    此致、

    Eric