This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于3.7V 锂离子电池的电池充电器 IC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229561/battery-charger-ic-for-3-7v-lithium-ion-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25730

大家好!

我正在寻找符合以下电池规格的电池充电器 IC

注意:BMS IC 可用于1芯或2芯电池。

请根据我们的要求建议电池充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    此应用的输入电源是什么? I2C 主机控制和独立电阻器是否正常?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    输入范围为3V 至12V。

    I2C 主机或电阻器独立- 如果两个控制都可用、也可以使用它们中的任何一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    电池充电器 是否也有 NVDC 拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    最接近的理想器件是 BQ25798、但它的最低输入电压为3.4V、该系统采用默认模式、但确实需要一个 I2C 主机来实现完整的功能。 它具有 NVDC 拓扑。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这意味着如果电池电压降至3.4V 以下。 BQ25798无法为电池充电?

    如电池规格中所述,电池的充电电流为1.425A。 我们正在考虑使用2S 电池、这意味着充电电流会加倍? 这个充电器 IC 遵循 NVDC 拓扑、这意味着它也能为系统负载供电? 我们的系统将消耗4A   电流。在这种情况下、BQ25798将提供所需的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    可以。  输入电压必须高于充电器的 UVLO。

    2S 配置仍将使用1.425A 充电电流。  2P 配置可能会使这两倍。   

    BQ25798最大输出电流为5A、因此5A-4A = 1A 完全可用于电池。  我建议使用750kHz 和2.2uH 电感器以实现最大效率、从而获得5A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我再次澄清一下。 假设  BQ25798的输入电压高于3.4V,但电池电压为2.75V(电池完全放电)。  BQ25798是否会给电池充电?

    如果不需要、我需要一个充电器 IC、它必须以恒定的1.425 A 在2.5V 至4.2V 的电压范围内为电池充电、并且还必须为系统负载提供4A 电流。 因此应由电池充电器 IC 提供总共约5.5A 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    是、充电器是降压/升压充电器、在输入电压高于 UVLO 时开始充电、如下所示:

    充电器的最大输出电流为5A、不会为系统提供5.5A 总电流以及对电池充电。  如果您需要5.5A 电流、则需要使用其他充电器。  

    BQ25730具有外部 FET 的降压/升压充电控制器可提供您所需的功率。  它的最小输入电压为3.5V。  但是、它不提供充电终止功能。  因此、需要使用电量监测计来测量充电电流、并通过 I2C 通知主机充电需要停止。

    此致、

    Jeff