This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404:它可以在12V Vcc 的情况下运行吗?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229936/ucc256404-ucc256404-can-it-operate-with-12v-vcc

器件型号:UCC256404

我有关于 UCC25640x 的技术问题、我可以使用此具有12V 输入的元件吗?  如果是、RVCC 是否只会是直接直通、输出12V? 所有的 UVLO 似乎都指示这可以正常工作、但不在建议的 VCC 输入范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    具有12V Vcc 非常适合此控制器。 如前所述、在本例中、RVCC 与 VCC 相同。  

    此致

    Manikanta P.