This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:使用数据闪存脚本通过 i2c 对 ucd90320进行编程

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229259/ucd90320-program-the-ucd90320-over-i2c-with-smbus-using-a-data-flash-script

器件型号:UCD90320

我尝试使用数据闪存脚本通过 i2c 使用 smbus 对 ucd90320进行编程。 它似乎一切正常、但似乎从未对值进行编程。 我需要发出(11h) STORE_DEFAULT_ALL 吗?如果是、如何通过 i2c 命令执行此操作、我尝试了 i2cset -y 3 0x33 0x11、但都不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    不可以、如果您使用数据闪存脚本文件、则数据会直接写入闪存、无需发出 STORE_DEFAULT_ALL。

    您是否已通过从 GUI 导入来确认 sript 文件?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有尝试过这种方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这么做了、它在 GUI 中成功工作了。 在 I2C 脚本中、在验证步骤期间、它会读取由它写入的正确数据。 它似乎只是没有产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现重置 UCD90320的脚本命令与重置 UCD90320时的问题不符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的更新、很高兴知道它在工作。

    此致

    Yihe