This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:充电器和# 39;电源引脚

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229258/bq25720-charger-s-power-source-pin

器件型号:BQ25720

大家好、

我注意到 Vbus 是电源充电器电流的引脚、

但当处于纯电池状态(VBUS=0V)、

充电器使用哪个引脚来灌入电流以实现另一种功能?

此致、

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我不确定我是否理解您的问题。 您可以澄清一下您的问题吗? VBUS 适用于为 VSYS 和 VBAT 提供电流的适配器。 在仅电池模式下、电池为 VSYS 供电。  

    此致、

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雅各

    只需要知道哪个引脚是 IC 本身的电源引脚、

    您的意思是在插入适配器时 Vbus 引脚是电源引脚、

     而  当仅电池模式时、它会更改为 VSYS 引脚、对吧?

    请帮助确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    是的、这是正确的。

    此致、

    雅各