This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:LP#的功能和连接问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227957/tps51362-function-of-lp-and-connection-question

器件型号:TPS51362

大家好、  

客户询问 LP#是否像往常一样保持低水平、这是否会影响任何性能或任何其他因素? 有两个可正常使用的引脚?

为这个引脚推荐的电路是什么? 如外部上拉、开漏? 或外部下拉?

谢谢。

奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    客户无法在重负载期间拉低 LP#引脚、只能在系统待机期间拉低、以实现较长的电池寿命。 下拉信号可控制一个小型 MOSFET 来下拉 LP#引脚。

    希望这对您有所帮助

    谢谢。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的反馈。

    如果 LP#保持低电平、在重负载条件下会发生什么情况? 是否有副作用?

    Br、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    LP#低电平不适用于重负载、因为它将启用 ULQ 模式、输入电流为100uA。 100uA 输入电流无法支持重负载、从而导致无输出。

    谢谢。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的评论。

    这会触发任何保护吗?

    同时、客户希望了解 LP#被拉至低电平时的当前应用范围、因为在 LP#由于时间差由低电平变为高电平之前、后端设备可能会开始运行和加载、 客户担心这可能导致无输出。

    请帮助确认这种情况:

    1. LP#= LOW 时、当前的应用范围是多少?
    2.如果它超过第1点的电流,允许的时间是多少?
    3.您能帮助自己申请 TPS51362 EVM 吗?

    Br、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    不触发任何保护。 LP#拉至低电平将关闭典型100uA 输入电流的所有必要内部电路。 如此小的输入电流将无法支持起伏负载。 因此它将没有输出。

    1.仅在系统待机期间启用 LP#低电平--无负载以延长电池寿命。

    2.只要处于待机模式,LP#就可以处于低电平。

    3.我们没有 TPS51262EVM 可用、请使用 PSpice 检查性能。

    谢谢。

    Nancy