Other Parts Discussed in Thread: TPS51362
大家好、
客户询问 LP#是否像往常一样保持低水平、这是否会影响任何性能或任何其他因素? 有两个可正常使用的引脚?
为这个引脚推荐的电路是什么? 如外部上拉、开漏? 或外部下拉?
谢谢。
奥利弗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Nancy、
感谢您的评论。
这会触发任何保护吗?
同时、客户希望了解 LP#被拉至低电平时的当前应用范围、因为在 LP#由于时间差由低电平变为高电平之前、后端设备可能会开始运行和加载、 客户担心这可能导致无输出。
请帮助确认这种情况:
1. LP#= LOW 时、当前的应用范围是多少?
2.如果它超过第1点的电流,允许的时间是多少?
3.您能帮助自己申请 TPS51362 EVM 吗?
Br、
SHH
尊敬的 SHH:
不触发任何保护。 LP#拉至低电平将关闭典型100uA 输入电流的所有必要内部电路。 如此小的输入电流将无法支持起伏负载。 因此它将没有输出。
1.仅在系统待机期间启用 LP#低电平--无负载以延长电池寿命。
2.只要处于待机模式,LP#就可以处于低电平。
3.我们没有 TPS51262EVM 可用、请使用 PSpice 检查性能。
谢谢。
Nancy