This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:TPS65994

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228392/tps65994ad-tps65994

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994

我需要有关如何使用 TPS65994虚拟 HPD 功能的信息。 有哪些信息? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一些背景信息、说明这款解决方案用于什么?  PD 控制器与 HPD 连接了什么器件? 该 HPD 是用于 DFP 还是 UFP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这用于 DisplayPort 解决方案。 这些是我在原理图中的注意事项:

    Type-C 端口上发生的 DisplayPort 协商发生在两个 PD 控制器之间。 需要 PD 控制器在 Type-C 端口上支持 DisplayPort、因为 DisplayPort 协商发生在连接到 Type-C PD 控制器的 CC 引脚上。

    我需要对我们的 EC 进行编程、以便通过 I2C 使用 TPS65994虚拟 HPD 功能(I2C_EC_SDA 和 I2C_EC_SCL)。 这样、当检测到 DisplayPort 时、EC 可以启用信号来打开开关。 我已搜索、但找不到 TPS65994AD 的 TRM 或类似文档。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过此 链接请求更多信息。  这要求您在 TI.com 上创建帐户。  在您拥有帐户并获得访问权限后、您将能够通过"我的安全资源"访问这些信息。

    此致、
    Chris