This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:过流保护

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228101/tps568230-over-current-protection

器件型号:TPS568230

大家好、

我的客户报告了在以下测试环境下触发的过流保护低于阈值电流。

输入电压:11.4V

输出电压:3.3V

IOUT:在触发 OCP 时以0A 开始、以7.7A 结束

OCP 响应:电流降至6A

环境:-10C

根据数据表、OCP 只能在电流高于8.1a 时触发、客户提到在将 Vin 更改为12V 和12.6V 后、OCP 正常在 Iout>8.1A 时触发。

OCP 值漂移是否很常见? 是否有解决这个问题的解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果客户将 Vin 从12V 更改为12.6V、则 OCP 是正常的。 可能存在12Vin 直流电源电流限制。 请客户确保12Vin 可以在满载时提供足够的电流

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    抱歉、我的描述可能令人困惑。

    问题是 OCP 触发阈值低于数据表的额定值。 数据表显示最小 OCP 电流为8.1A、但客户观察到 OCP 为7.7A。

    您对此有何评论?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    您能否同时就客户的布局提供建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    7.7A OCP 触发不正确。 但是、您说"客户提到、在将 Vin 更改为12V 和12.6V OCP 后、在 Iout>8.1A 时正常触发 OCP"。 您是否正常意味着12Vin、OCP 为7.7A、12.6Vin、OCP 为8.1A? 如果为真、则 OCP 与 Vin 有关、这就是我刚才提到要检查12Vin 电源电流和电压的原因。  

    PCB 布局对我来说很好。

    谢谢。

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    您能否详细说明一下该问题与电源有何关联?

    下面是测试数据、其中 Vout 标记为深蓝色、Iout 标记为粉红色。

    如果与电源相关、那么在11.4V 电压、即较低电压、而不是12.6V 电压时问题是如何发生的?

    如果是电源的问题、答案应该相反、这意味着在12.6V 时 OCP 电流较低、在11.4V 时较高、对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我不确定是否正确理解了上面的 Vin/Vout 图。 我的意思是、当 Vin=12.6V 时、输入电流可支持高达8.1A 的输出电流。 如果 Vin=11.4V、则需要更多的输入电流来支持8.1A 负载、直到 OCP 更低、因为 Vin 更低。 如果该直流电压由于其电流限制而无法支持8.1A 且仅支持~7.7A。 因此它将关断、而这种关断不是真正的 OCP 关断。 检查您的原理图、输入电容器(C1000)仅为10uF。 降额后、它将进一步降低、这是不够的。 请至少将输入电容器增加到2x22uF。 您可以使用稳定的直流电源来检查 Vin、以查看 OCP 触发是否正确。

    希望这对您有所帮助。

    Nancy